DigiKey e NI: dois líderes contribuem para uma engenharia melhor
A maioria dos engenheiros eletricistas e eletrônicos sabem que a DigiKey é uma das primeiras empresas a ser lembrada, quando o assunto é adquirir peças para projetos maiores e mais recentes, seja isso um projeto simples ou para executar uma produção completa mais tarde. Independentemente de qual estágio você está, sempre há uma noção de que a DigiKey está “na sua retaguarda”.
De forma semelhante, engenheiros e empreendedores sabem que a National Instruments, agora NI, sempre está lá para apoiar seus projetos do estado da arte, porque — desde o princípio — a NI está na vanguarda da tecnologia de aquisição de dados, teste e medição. Tanto que rapidamente se tornou uma líder mundial na produção de equipamento de teste automatizado (ATE) e software de instrumentação virtual. Aplicações comuns incluem aquisição de dados, controle de instrumentação e sistema de visão. Setores tão diversos quanto o automotivo, aeroespacial e defesa, equipamentos industriais, fabricação de semicondutores e dispositivos médicos contam com a abordagem conectada por software da NI para o sucesso deles.
Atualmente, a NI é fundamental em áreas como rádio definido por software (SDR), 5G e “Big Analog Data”. De fato, a NI pode tornar-se conhecida por ter cunhado o termo Big Analog Data, devido a sua história de gestão de quantidades enormes de dados adquiridos para ajudar engenheiros a encontrar falhas e melhorar projetos.
Tudo isso é para introduzir a ótima notícia de que a NI juntou-se a família de fabricantes da DigiKey. Agora, a DigiKey é uma fonte para as soluções de medições e teste da NI, assim como os cabos de conexão e conectores e interconexões.
Grandes empresas, juntas são a esperança da engenharia
A razão desta empolgação é porque ambas empresas focam em engenharia e engenheiros, nunca deixando de acreditar, ou esquecer, que o que fazem mudam as vidas das pessoas. A DigiKey, por exemplo, fez sua parte no começo da pandemia de COVID-19 ao colaborar com a Universidade de Minnesota no projeto rápido e na disponibilidade de um ventilador básico e simples que poderia ser fabricado de forma rápida e barata para ajudar na respiração de pacientes.
Dando ênfase ao poder e realidade pessoal da engenharia, a NI vem trabalhando com o Washington Post Brand Studio (WP BrandStudio) para contar uma série de histórias sob o nome de “Engineering Hope.” Um conto particularmente comovente enfoca num engenheiro da NI, David Yi e uma empresa cliente da NI, Berlin Heart. A história também envolve dois engenheiros da Berlin Heart — Oliver Peters em pesquisa e desenvolvimento, e Matti Elsner no departamento de testes.
Quando David começou na NI, um dos primeiros clientes que ele deu suporte foi a Berlin Heart. Naquele momento, David, Oliver e Matti não tinham ideia de como a vida deles se tornaria interligadas pelo trabalho que estavam realizando.
Em 2014, David e sua esposa deram as boas-vindas a uma bebê, Elena, ao mundo (Figura 1). Tudo parecia normal até que na idade de somente cinco meses, Elena de repente entrou em colapso e os pais dela tiveram que realizar uma reanimação até os paramédicos chegarem para correr com ela ao hospital local, de onde ela foi levada para o centro cardiológico de Berlin.
Figura 1: Elena nasceu em 2014, mas após apenas cinco meses foi diagnosticada com uma doença cardíaca grave e pouca chance de se recuperar sozinha. (Fonte da imagem: NI)
Descobriu-se que Elena tinha uma doença cardíaca grave e havia pouca chance dela se recuperar sozinha. Para manter Elena viva por tempo suficiente para o coração dela se desenvolver, foi necessário usar um dispositivo externo conectado diretamente ao coração dela. O sistema em questão foi chamado de EXCOR Pediatric da — você adivinhou — Berlin Heart. Foi projetado por Oliver Peters e testado por Matti Elsner.
Como David disse no vídeo Hope for the Next Generation, se a única coisa que mantem a pessoa que ama viva é uma máquina, você quer ter certeza que isso é tão a prova de falha quanto for possível. Ao descobrir da experiência pessoal, a importância da confiabilidade e qualidade num dispositivo tão crítico, o EXCOR deu a ele uma perspectiva diferente no seu dia-a-dia de trabalho.
Primeiras ofertas da NI
A história do David é notável e, sem dúvida, ainda se repete com frequência. Quantos engenheiros sentam próximos a uma cama de hospital ou num avião e são avisados de algo que eles tiveram participação no projeto? Muitos, com certeza, especialmente quando essa empresa é bem conhecida por sua qualidade e confiabilidade como a NI.
As primeiras ofertas da NI a partir da DigiKey atestam essa qualidade e confiabilidade. Por exemplo, o módulo de placa de aquisição de dados USB-6525 779640-01 é um dispositivo de E/S digital, portátil e pequeno (Figura 2). Ele apresenta oito entradas isoladas opticamente de canal a canal (± 60 volts CC), oito saídas de relé de estado sólido isoladas opticamente de canal a canal (60 volts CC/30 Vrmsmáx.), um contador de eventos de 32 bits, uma interface de barramento USB de velocidade máxima 12 megabits por segundo (Mbit/s) e conectores removíveis embutidos para fácil conectividade.
Figura 2: O módulo de aquisição de dados USB-6525 NI 779640-01 possui oito entradas isoladas opticamente de canal a canal e oito saídas de relé de estado sólido isoladas opticamente de canal a canal. (Fonte da imagem: NI)
De modo similar, as ofertas de barramento de interface de uso geral da NI (GPIB) e de comunicações incluem módulos como o dispositivo de controle de instrumento PCIe-GPIB+ 780936-01 que oferece uma combinação única de um analisador e um controlador IEEE-488 numa placa PCle (Figura 3).
Figura 3: o dispositivo de controle de instrumento 780936-01 PCIe-GPIB+ da NI oferece uma combinação única de um analisador e um controlador IEEE-488 numa placa PCle. (Fonte da imagem: NI)
Ao conectar num slot PCIe de um computador, esse dispositivo permite que instrumentos sejam facilmente integrados ao sistema via GPIB, além de permitir aos usuários solucionar problemas de hardware e software relacionados ao GPIB.
Conclusão
A DigiKey e a NI compartilham de valores comuns com respeito à qualidade e confiabilidade, assim como enxergam seus papéis com respeito a ajudar engenheiros a obterem sucesso em seus esforços. Conforme David Yi, Oliver Peters, e Matti Elsner podem atestar, esses atributos são importantes para sistemas críticos de segurança e de missão sob os quais dependem as vidas humanas. Para os engenheiros que projetam esses sistemas, a NI é renomada no fornecimento de sistemas e produtos de teste de conectividade de alta qualidade e alta confiabilidade. A DigiKey orgulha-se, sem dúvida, em dar suporte com um distribuidor, assim como eu estou empolgado em vê-los juntos.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum