Automotive

Advance Driver Assistance System (ADAS)

Automotive Dashboard with Holographic Displays for Advanced Technology
An Advance Driver Assistance System (ADAS) is a safety feature in vehicles made up of many subsystems and technologies that assist the driver in driving and parking operations. While it not able to fully take over all driving responsibilities and tasks, ADAS does greatly increase driver safety and makes for a more enjoyable and safer driving experience.
ADAS Block Diagram

Os produtos da família de circuitos integrados (CI) amplificadores de áudio são projetados especificamente para replicar o conteúdo de áudio do nível de sinal em níveis de potência maiores suficientes para acionar fones de ouvido, alto-falantes ou transdutores semelhantes. Recursos como deixar as entradas mudas, controles de volume e funções anti-transientes (depop) os distinguem dos amplificadores de uso geral. Classes de amplificadores de áudio de todos os tipos estão incluídas, como dispositivos baseados em topologias Classe A, Classe D, Classe G e outros, bem como dispositivos que integram funcionalidades adicionais, como conversão de analógico para digital, além da função de amplificação.

Ver todos os amplificadores de áudio

Buffers lógicos, controladores, receptores e transceptores permitem acesso isolado a sinais lógicos de um circuito para uso em outro circuito. Os buffers passam seu sinal de entrada, inalterado ou invertido, para sua saída, e podem ser usados para limpar um sinal fraco ou acionar uma carga. Em um simulador lógico booleano, um buffer é usado principalmente para aumentar o atraso de propagação. Os receptores e transceptores lógicos permitem a comunicação isolada entre barramentos de dados.

Ver todos os barramentos CAN

Um dispositivo semicondutor de circuito integrado (CI) projetado para processar sinais de vídeo e/ou áudio em aplicações como amplificação, aprimoramento, codificadores e decodificadores (codecs), função de buffer, calibração, processamento, condicionamento de sinal, modulação e demodulação, conversão, transmissão, correção gama, chaveamento, OSD, digitalização e multiplexação.

Ver todos os HDMI

Os dispositivos da família de excitadores de LED PMIC (Circuito integrado de gerenciamento de energia) são usados para fornecer um fluxo de corrente de valor controlado para uma carga, normalmente um Diodo Emissor de Luz, de uma fonte de alimentação com tensão nominal fixa. Os principais diferenciais de produtos muito semelhantes projetados para a regulagem da tensão incluem uma tensão de realimentação de forma característica mais baixa (para melhorar a eficiência do sistema) e alta prevalência de provisões para o controle externo do ponto de operação do dispositivo, usadas para implementar funções de atenuação em aplicações de iluminação.

Ver todos os excitadores de LED

A memória é um dispositivo semicondutor que é utilizado como armazenamento de dados em um circuito integrado. Estes dispositivos estão disponíveis em vários formatos CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM e SRAM, sejam voláteis ou não voláteis. Estes dispositivos de memória variam em tamanhos de 64 b a 6 Tb com a interface I2C, MMC, paralela, eMMC, serial, de fio único, SPI, UFS, barramento Xccela e 1-Wire.

Ver todas as memórias

Os produtos da família de processadores embarcados modulares integram um microcontrolador, microprocessador, processador de sinal digital, FPGA ou outro dispositivo computacional desse tipo, juntamente com componentes de suporte, como memória, gerenciamento de energia, temporização e outros itens necessários para sua operação. Eles são adequados e destinados à integração em um produto final e oferecem aos desenvolvedores de produtos acesso a recursos computacionais e de interface modernos sem a necessidade de experiência em projeto de hardware de alta velocidade.

Ver todos os microcontroladores

Os CIs transceptores de RF são dispositivos semicondutores que consistem em um transmissor e um receptor em um único invólucro. Os transceptores são projetados para funcionar com proficiência em uma família de RF ou padrão como AISG, Bluetooth, ISM, VHF, Wi-Fi, Celular, RADAR, 802.15.4 e Z-Wave. Eles são ainda classificados pelo tipo de modulação e pelas versões específicas do protocolo. Alguns CIs incluem um microcontrolador embutido.

Ver todos os transceptores de radar

Os produtos dessa família são circuitos integrados que integram uma ou mais das funções comumente encontradas na parte de uma cadeia de sinal de radiofrequência (RF) conectada à antena do sistema, como um amplificador de baixo ruído (LNA) e amplificador programável (PA). A funcionalidade real incorporada a qualquer dispositivo varia, com dispositivos que visam aplicações relativamente específicas, normalmente integrando uma parte maior da cadeia de sinal necessária do que aqueles que se destinam a ser mais flexíveis em sua aplicação.

Ver todos os front-end analógicos de RF

Os produtos de filtro de radiofrequência fornecem um nível de atenuação de sinal dependente da frequência, e são diferenciados de produtos similares pelo uso pretendido em aplicações relacionadas a rádio. Eles são comumente usados para limitar a quantidade de interferência causada por sinais fortes fora de uma faixa de frequência de interesse. Os produtos de nível de componente projetados para serem incorporados a uma montagem eletrônica, bem como produtos modulares e conectáveis para uso em equipamentos de laboratório e teste estão incluídos.

Ver todos os filtros de RF

Os produtos tipo alto-falante são transdutores eletromagnéticos de frequência de áudio usados principalmente para transformar energia no formato de um sinal elétrico em ondas de compressão mecânica, viajando por um ambiente de ar atmosférico, para reprodução de fala, música ou material semelhante. Estão incluídos produtos projetados para fins gerais de reprodução de regiões parciais da faixa de frequência audível humana (subwoofers, woofers, tweeters etc.), bem como produtos da gama completa e transdutores de uso especial sob medida para aplicações em fones de ouvido supra e intra-auriculares.

Exibir todos os alto-falantes

Os controladores de tela sensível ao toque são circuitos integrados que fornecem uma interface entre a matriz do sensor da tela sensível ao toque e o dispositivo em que a tela opera. O controlador recebe informações de posição da matriz do sensor, que normalmente é resistiva ou capacitiva. Por sua vez, as informações de posição são passadas para um microcontrolador por uma interface serial, paralela, USB ou UART.

Ver todos os controladores de tela sensível ao toque

Os produtos da família de reguladores de chaveamento CC-CC PMIC (Circuito integrado de gerenciamento de energia) são dispositivos de nível de componente usados em aplicações que exigem estabilização de uma tensão de entrada CC e/ou transformação dela para uma tensão de saída de magnitude diferente. Eles se distinguem de produtos similares chamados de PMICs "controladores" em virtude da integração do elemento principal de chaveamento por onde passa a energia fornecida pelo dispositivo.

Ver todos os reguladores de tensão - Reguladores de chaveamento CC/CC

O diagrama de blocos mostrado é apenas uma representação. Os produtos listados não foram testados quanto à compatibilidade. As especificações exatas devem ser obtidas da ficha técnica do produto.