Temperature Conversion

This tool calculates equivalent temperature values across several commonly used temperature scales. The Kelvin and Rankine scales are absolute versions of the Celsius and Fahrenheit scales, respectively, meaning that the zero points on these scales reflect a theoretical minimum temperature. In contrast, the zero points on the Celsius and Fahrenheit scales were originally based on observable physical phenomena, such as the freezing point of water.

Celsius:
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K
Rankine:
°R
* The temperature conversion calculates the temperature of absolute zero or above.
Absolute Zero
Celsius -273.15 °C
Fahrenheit -459.67 °F
Kelvin 0 K
Rankine 0 °R

Formulas for Converting Temperature Scales

Celsius to Fahrenheit Conversion

Celsius to Kelvin Conversion

Celsius to Rankine Conversion

Fahrenheit to Celsius Conversion

Fahrenheit to Kelvin Conversion

Fahrenheit to Rankine Conversion

Celsius

100 0
0 °C
°C
=

Fahrenheit

100 0
0 °F
°F

Kelvin

100 0
0 K
K
=

Rankine

100 0
0 °R
°R
Explicação da conversão de temperatura Medir temperatura não é tão fácil quanto a maioria pensa que é, como sabemos o que são realmente 100°F e 100°C? Há cerca de 300 anos, medir a temperatura era difícil, para dizer o mínimo. As pessoas só sabiam que as coisas estavam quentes ou frias, congelando ou fervendo. Não havia escalas ou dispositivos padrões, então a temperatura poderia variar de um fabricante para o outro, usando qualquer processo ou escala de medida que eles consideravam servir. Daniel Gabriel Fahrenheit mudou tudo isso em 1724, ao criar um termômetro selado com sua escala baseada no ponto de congelamento da água salgada e da temperatura do corpo humano. Isso foi dividido num intervalo de 96 incrementos. Os termômetros de Fahrenheit podiam ser fabricados com precisão e confiabilidade, algo que não estava disponível antes, aumentando assim sua popularidade e aceitação. Em 1742, Anders Celsius criou uma escala com 100 incrementos baseada no ponto de congelamento e ebulição da água. Essa escala foi originalmente citada como “graus centígrados” por causa dos 100 incrementos na escala. O nome da escala foi oficialmente alterado para “Celsius” em 1948 para evitar a confusão nas medições em outros idiomas. Curiosamente, a escala original de Anders tinha o ponto de ebulição da água definido em 0 e o ponto de congelamento definido em 100. Ele continuou a usar essa escala pelo resto da vida. Só anos depois que a escala foi invertida, e o ponto de congelamento da água foi estabelecido em 0 e o ponto de ebulição em 100. Embora esses dois métodos de medida se comprovaram ser vantajosos desde o princípio, ambos são os termos com mais erros ortográficos utilizados atualmente. Por sorte, se você usar “Farenheit” ou “Celcius” saberemos o que quer dizer.