Compreendendo a dinâmica computacional de fluidos em engenharia elétrica

By Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

No campo da engenharia elétrica, gerenciar os sistemas de transferência de calor e resfriamento é crucial para garantir confiabilidade e eficiência. A adivinhação e a esperança são impraticáveis, enquanto os métodos de tentativa e erro são dispendiosos e ineficazes. Ao conceituar o calor como um fluido, os engenheiros podem empregar uma abordagem de modelagem precisa e realista. A Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) surgiu como uma ferramenta vital para analisar e resolver desafios de gerenciamento térmico, permitindo às equipes explorar soluções e mitigar riscos antes de investir em recursos físicos. Este artigo apresenta uma panorâmica geral da CFD, incluindo o seu funcionamento e as suas vantagens na concepção de produtos eletrônicos.

CFD – os princípios básicos

A CFD utiliza algoritmos numéricos para resolver equações diferenciais parciais complexas e não lineares que regem a mecânica dos fluidos e a transferência de calor. Estes cálculos criam modelos tridimensionais pormenorizados, representando com precisão a dinâmica espacial e temporal dos sistemas físicos. Este método proporciona aos engenheiros uma visão realista sem incorrer nos elevados custos das instalações experimentais.

A CFD transforma a análise térmica ao simular as interações entre fluidos e sólidos e ao avaliar o comportamento convectivo nos fluidos circundantes. A técnica integra os três métodos primários de transferência de calor - condução, convecção e radiação - nas simulações de escoamento de fluidos. Isto resulta em avaliações abrangentes do comportamento térmico, que são indispensáveis em aplicações de engenharia eléctrica.

A maioria dos softwares CFD é projetada para aplicações de uso geral, modelando fenômenos como transferência de calor, fluxo de ar, mudanças de fase e muito mais. No entanto, estão disponíveis ferramentas de CFD especializadas que se concentram especificamente na transferência de calor, particularmente em dispositivos eletrônicos, onde a modelagem precisa do comportamento térmico é fundamental para garantir desempenho e confiabilidade. Ao contrário das ferramentas CFD de uso geral, estas soluções de nicho simplificam os processos, adaptando as caraterísticas a aplicações específicas. Por exemplo, o software dedicado pode modelar invólucros de circuitos integrados, placas de circuitos, dissipadores térmicos, tubos de calor e ventoinhas. Uma capacidade fundamental inclui a determinação do ponto de operação de uma ventoinha de resfriamento com base na resistência calculada do sistema, garantindo um fluxo de ar suficiente sem consumo de energia desnecessário. Os dados adicionais da análise térmica CFD podem incluir:

  • Campos e padrões de fluxo de ar: compreensão do comportamento do fluxo de ar em torno de componentes eletrônicos
  • Taxas de fluxo de calor: quantificação da intensidade da transferência de calor por superfícies
  • Identificação de pontos quentes: detecção de regiões localizadas de calor excessivo
  • Distribuição de temperatura: mapeamento de gradientes térmicos entre sistemas
  • Taxas de transferência de calor: avaliação da eficiência dos mecanismos de resfriamento

Esses dados capacitam os engenheiros a otimizar os projetos para uma dissipação eficaz do calor, aprimorar as estratégias de resfriamento e evitar falhas térmicas. Esses conhecimentos são essenciais para manter a confiabilidade do sistema e prolongar a vida útil dos dispositivos elétricos.

Imagem de um exemplo de análise CFDFigura 1: Exemplo de análise CFD. (Fonte da imagem: Same Sky)

CFD – como funciona?

A dinâmica computacional dos fluidos depende de três princípios fundamentais derivados da física: conservação da massa, conservação do momento e conservação da energia. Estes princípios são expressos matematicamente através das equações de Navier-Stokes. Quando um modelo CFD é corretamente configurado com base nestas equações e converge para uma solução, satisfaz inerentemente as leis fundamentais da física, garantindo a confiabilidade dos resultados.

Uma análise CFD padrão envolve normalmente três processos principais. No entanto, etapas adicionais — atividades preliminares e de pós-processamento — podem melhorar significativamente a abrangência e a precisão da análise.

Imagem de CFD que envolve três etapas principais de processamentoFigura 2: A CFD envolve três grandes etapas de processamento. (Fonte da imagem: Same Sky)

Antes de iniciar uma análise CFD, o problema deve primeiro ser formulado como um sistema de equações diferenciais parciais. Essa fase fundamental é crítica, pois define as equações governantes — normalmente baseadas nas equações de Navier-Stokes — que descrevem os fenômenos físicos em estudo. Essa etapa garante que o modelo matemático represente com precisão o comportamento físico do problema, servindo como ponto de partida para a análise de CFD.

  1. Fase de pré-processamento: Na fase de pré-processamento, o software CFD converte as equações diferenciais parciais em equações algébricas discretas. Uma atividade fundamental durante esta fase é a geração da malha, em que o domínio computacional é dividido em elementos estruturados ou não estruturados (por exemplo, triângulos, quadriláteros ou tetraedros).

    O refinamento do tamanho dos elementos da malha em regiões críticas do campo de escoamento, particularmente perto de contornos ou áreas de gradiente elevado, garante uma representação mais precisa dos fenômenos físicos. Esta etapa influencia diretamente a qualidade e a precisão dos resultados da simulação.

  2. Fase de processamento: Durante a fase de resolução, o software de simulação CFD resolve numericamente as equações algébricas geradas na fase de pré-processamento. O processo de simulação é fortemente influenciado por vários fatores que determinam o tempo e a precisão da computação, incluindo:
    • Capacidades do hardware do computador, como a velocidade do processador e a memória
    • Técnicas de vetorização e paralelização, que otimizam a velocidade de computação
    • Estruturas de dados, garantindo um tratamento eficaz dos dados
    • Critérios de parada, que definem a convergência e a conclusão da simulação
    • Dimensão e qualidade da malha, bem como resolução temporal para simulações transientes
    • Linguagem de programação, que afeta a eficiência e a execução do código

    Os engenheiros podem também ajustar vários parâmetros de simulação para otimizar a análise para a sua aplicação específica.

  3. Fase de pós-processamento: A fase de pós-processamento centra-se na análise e interpretação dos resultados da simulação. Os dados da simulação CFD são extraídos e visualizados através de imagens, gráficos e tabelas, fornecendo informações sobre vários parâmetros. Com base nestes resultados, os engenheiros podem determinar se são necessários mais testes, otimização ou remodelagens. Um pós-processamento eficaz é fundamental para comunicar os resultados e identificar os passos a seguir, seja para validar o projeto, melhorar o desempenho do sistema ou resolver problemas.

Resolvendo pontos quentes térmicos

As simulações CFD proporcionam um elevado nível de precisão e conhecimentos valiosos em comparação com as experiências físicas, particularmente para sistemas de escoamento complexos em que a detecção de pontos quentes térmicos é um desafio. Os pontos quentes térmicos são regiões localizadas com temperaturas significativamente mais elevadas do que as que rodeiam. Se não forem resolvidos, estes pontos quentes podem levar à acumulação de calor ao longo do tempo, resultando em consequências graves, como mau funcionamento do sistema, falhas ou danos irreversíveis no produto. Estes problemas podem comprometer a longevidade dos dispositivos eletrônicos e potencialmente pôr em risco a segurança dos usuários.

Ao utilizar simulações térmicas CFD, os engenheiros podem prever e visualizar com precisão a distribuição térmica no design de um produto. Esta capacidade permite a identificação precoce de potenciais pontos quentes térmicos. Com esta informação, podem ser implementadas modificações destinadas ao design — tais como melhorar os mecanismos de dissipação de calor, otimizar as propriedades dos materiais ou reconfigurar os caminhos do fluxo de ar — para evitar a acumulação excessiva de calor. Como resultado, o sistema torna-se mais resistente às tensões térmicas, reduzindo a probabilidade de danos e prolongando o seu tempo de vida operacional.

Economia de custo e tempo com CFD

Os engenheiros buscam continuamente desenvolver produtos eletrônicos com melhor desempenho, mas a decisão de prosseguir com a produção em massa geralmente depende dos resultados de testes rigorosos na vida prática. O processo de design de eletrônicos modernos é cada vez mais complexo, com produtos se tornando mais compactos e exigindo investimentos significativos de tempo e recursos para desenvolver até mesmo um único protótipo. Após a produção de um protótipo, este é submetido a testes de deformação térmica para avaliar a sua durabilidade, propriedades físicas e desempenho na prática. Apenas os protótipos que passam nestes testes avançam para a produção em massa, enquanto um fracasso resulta na perda total do investimento inicial.

A CFD oferece uma alternativa poderosa ao permitir a simulação de condições do mundo real em modelos virtuais de produtos eletrônicos. Através da CFD, os engenheiros podem realizar análises de transferência de calor nos seus projetos, identificando problemas térmicos e aperfeiçoando o modelo sem a necessidade de protótipos físicos. Este processo de simulação iterativo fornece resultados precisos, incluindo visualizações detalhadas de padrões de fluxo e distribuição térmica, oferecendo uma compreensão mais profunda de sistemas complexos de fluxo e transferência de calor do que os testes físicos tradicionais.

Conclusão

Ao aproveitar as simulações de CFD, os engenheiros podem otimizar com eficiência os projetos de produtos, reduzindo o tempo e o custo associados à prototipagem física. Essa abordagem minimiza o risco de falha, acelera o processo de desenvolvimento e garante que o produto final esteja pronto para fabricação em massa com desempenho e confiabilidade aprimorados. Se surgirem dúvidas sobre onde e como começar a utilizar a CFD, os serviços de projeto térmico e a gama de componentes de gerenciamento térmico da Same Sky estão aqui para ajudar.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Since joining Same Sky in 2004, Jeff Smoot has revitalized the company's Quality and Engineering departments with an emphasis on developing, supporting, and bringing products to market. With a focus on the customer’s success, he also spearheaded the establishment of an Application Engineering team to provide enhanced in the field and online engineering design and technical support to engineers during their design process. Outside of the office, Jeff enjoys the outdoors (skiing, backpacking, camping), spending time with his wife and four children, and being a lifelong fan of the Denver Broncos.