Considerações sutis sobre conectores em ambientes severos e extremos

By Jeff Shepard

Contributed By DigiKey's North American Editors

Os conectores usados na produção da Indústria 4.0, robótica, equipamentos de logística, maquinário pesado, sistemas de transporte e operações como a produção de petróleo e gás são frequentemente expostos a ambientes severos e exigentes, como água e pulverizações de sal, poeira, umidade, níveis significativos de choque e vibração, temperaturas extremas e a necessidade de manter a compatibilidade eletromagnética (EMC). É necessária uma classe específica de conectores para lidar com esses requisitos extremos e garantir alta confiabilidade.

Dependendo da aplicação, esses conectores precisam atender a uma série de padrões da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), United States Council for Automotive Research LLC (USCAR), Society of Automotive Engineers (SAE), German AK Group e outros.

Este artigo começa com uma análise de algumas considerações sutis, como a diferença entre à prova de intempéries e à prova d'água, bem como os diferentes níveis de desempenho à prova d'água. Em seguida, ele examina as diferenças entre o teste de vibração USCAR-2 e o LV 214 alemão. O artigo termina apresentando uma série de conectores da Amphenol, como de fio-placa, USB Type-C®, ix, M12 push-pull, designs sub-D filtrados e soluções de baterias substituíveis projetadas para atender às demandas de ambientes severos e extremos.

À prova de intempéries vs. à prova d'água

Alguns conectores são apresentados como "à prova de intempéries", ou seja, do clima. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, "o clima é definido como o estado da atmosfera em um determinado momento e local, com relação a variáveis como temperatura, umidade, velocidade e direção do vento e pressão barométrica". À prova de intempéries tem significados diferentes em meteorologia e conectores.

À prova de intempéries não é usada em padrões técnicos para conectores. As especificações do conector geralmente não discutem vários níveis de velocidade do vento ou pressão barométrica. A definição meteorológica de clima não faz referência à poeira ou a outras partículas que possam afetar o desempenho do conector e está incluída em normas como a IEC 60529, graus de proteção fornecidos pelos gabinetes (código IP), que se aplicam aos conectores.

Sistema de classificação de IP

Em geral, os conectores à prova de intempéries são projetados para uso externo e exposição ao clima. Normalmente, eles são classificados como IP65 ou acima e são fabricados com materiais resistentes a raios ultravioleta (UV) para suportar a exposição prolongada à luz solar. Os conectores à prova d'água têm classificação de IP67 ou superior. Embora possa ser útil identificar um conector como à prova de intempéries ou à prova d'água, é melhor determinar sua classificação IP específica.

A classificação mais baixa é IP11. Isso significa proteção contra a penetração de um objeto de 50 mm, como uma mão, mas a água pode penetrar. Os conectores geralmente têm classificações de IP muito mais altas. Por exemplo, os conectores à prova de intempéries classificados como IP65 não terão seu desempenho reduzido pela exposição à poeira por duas a oito horas e são protegidos contra jatos de água, sendo permitida a entrada limitada de água.

Os conectores à prova d'água com classificação IP67 são à prova de poeira e podem ser submersos a uma profundidade de 1 metro por 30 minutos sem penetração de água. Para aplicações mais exigentes, há classificações IP ainda mais altas para proteção contra água (Figura 1).

Imagem das definições de classificação de proteção contra ingressoFigura 1: Definições de classificação de proteção contra ingresso. (Fonte da imagem: Amphenol)

Variações de vibração

Para garantir uma operação confiável, os conectores precisam ter contatos seguros. Isso pode ser um desafio em ambientes de alta vibração, como sistemas industriais, equipamentos pesados e aplicações de transporte. Duas normas de vibração comumente referenciadas para conectores são a LV214 e o USCAR-2.

Ambas fazem referência à série IEC 60068, SR (requisitos do sistema) para testes ambientais que abrangem uma série de condições, incluindo excitação senoidal, aleatória e de choque, além de calor e frio extremos. Fazem referência à norma IEC 60512-1-1, que especifica a inspeção visual durante o teste. Embora tenham muito em comum, a LV214 e a USCAR-2 são diferentes.

A AK Group de fabricantes de automóveis alemães desenvolveu a norma LV214. Ela se concentra na qualidade dos terminais, usando monitores de força de crimpagem. Os terminais devem atender a critérios específicos para as características de força de crimpagem. Os monitores de força medem a pressão aplicada durante o processo de crimpagem e garantem que ela atenda aos requisitos da norma.

A USCAR-2 é mais abrangente. Inclui testes em todos os estágios de desenvolvimento, bem como análise de campo de terminais, conectores e outros componentes em aplicações automotivas de alta tensão (60 V a 600 V).

Ambas as normas classificam a vibração em cinco níveis de intensidade. Na LV214, os níveis variam de S1, a vibração mais grave, geralmente perto dos pneus, a S5, a menos grave, geralmente na cabine de passageiros. O nível S2 seria encontrado em locais como o pacote de baterias de um veículo elétrico. As classificações USCAR-2 incluem V1 para o perfil de vibração do chassi e o perfil de vibração do motor V2, mais severo, e os níveis mais altos de teste de vibração incluem ciclos térmicos durante o teste. (Tabela 1).

Comparação LV 214 USCAR 2
Classe de vibração S2 V1
Vibração senoidal Nenhuma Nenhuma
Duração Nenhuma Nenhuma
Vibração aleatória 10 Hz a 1.000 Hz
2,7 g eficaz
5 Hz a 1.000 Hz
1,81 g eficaz
Duração 3 x 20 horas 3 x 8 horas
Ciclo de temperatura -40 °C a +120°C -40 °C a +85°C
Choque, meia senoide 6 x 1.000, 30 g, 6 ms 10, 35 g, 5 ms a 10 ms

Tabela 1: Os requisitos LV214 S2 e do USCAR2 V1 mostram diferenças nos testes de vibração aleatória, duração, ciclo de temperatura e choque de meia-senoide. (Fonte da tabela: Amphenol)

A Amphenol oferece uma ampla gama de soluções industriais. Por exemplo, os conectores WireLock de 1,8 mm de fio-placa da Amphenol são compatíveis com USCAR-2 V2 e LV214 S2. São projetados para aplicações automotivas, sistemas de gerenciamento de bateria, aplicações industriais e de instrumentação e robótica.

Os conectores WireLock têm um dimensionamento de corrente nominal de 3 A e suportam fios de bitola americana AWG (American Wire Gauge) de 22 a 26. Estão disponíveis modelos com até 40 posições em um design de fileira dupla e configurações verticais e horizontais de montagem em superfície e furo passante. Há quatro cores diferentes para codificação contra erros de acoplamento (Figura 2).

Imagem dos conectores WireLock com até 40 posiçõesFigura 2: Os conectores WireLock têm até 40 posições e são compatíveis com USCAR2 V2 e LV214 S2. (Fonte da imagem: Amphenol)

USB Type-C robusto e à prova d'água

A conectividade USB Type-C é vital em muitas aplicações, inclusive em ambientes industriais e severos. Ela define um estilo de conector, não um protocolo, e pode suportar transferência de dados de até 10 Gigabits por segundo (Gb/s) e fornecimento de energia. Além de sua aplicação na conectividade USB, esses conectores podem ser usados para Thunderbolt, PCIe (interconexão expressa de componentes periféricos), HDMI (interface multimídia de alta definição), DisplayPort e outros protocolos.

Para suportar taxas de dados máximas, todas as peças metálicas nesses conectores, como os pinos, a trava e o laminado de EMC, são aterradas para reduzir a ressonância. O controle da ressonância limita a quantidade de diafonia e interferência eletromagnética (EMI) e contribui para melhorar o desempenho do conector.

A Amphenol oferece conectores USB Type-C em versões à prova d'água e robustas. Os conectores USB Type-C à prova d'água têm classificação IP68 e são protegidos contra imersão em água por longos períodos. A impermeabilização é obtida usando o processo de moldagem por injeção líquida (LIM) da empresa para fazer um anel de vedação de borracha à prova d'água na parte externa do conector, o que garante que a carcaça de aço inoxidável esteja completamente vedada. Esses conectores de 24 pinos são classificados para 10.000 ciclos de acoplamento.

Para algumas aplicações, a impermeabilização não é suficiente. Os projetistas podem recorrer ao conector USB Type-C robusto MUSBR para essas aplicações. Assim como as versões à prova d'água, esses conectores robustos são classificados para 10.000 ciclos de acoplamento.

Eles têm um capa de termoplástico preto com classificação UL94V-0 alojada em uma carcaça de liga de zinco fundido com revestimento de níquel que proporciona estabilidade para proteger contra choques, vibrações e impactos. A tampa traseira é de aço inoxidável e um selo de junta de borracha de silicone condutora suporta uma classificação IP67 e uma temperatura operacional de -40 °C a +105 °C (Figura 3).

Imagem dos conectores Amphenol USB Type-C à prova d'água (esquerda) e robustos (direita)Figura 3: A Amphenol oferece conectores USB Type-C nas versões à prova d'água (esquerda) e robustas (direita). (Fonte da imagem: Amphenol)

Ethernet à prova de intempéries

A Ethernet industrial permite vários protocolos que oferecem suporte ao controle em tempo real e ao determinismo nas instalações da Indústria 4.0, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP e outros. A Amphenol fornece uma variedade de soluções de Ethernet industrial para atender às necessidades de aplicações específicas. Estão disponíveis com classificações de IP20 a IP67.

A interface de travamento industrial ix selada da série NDH é um conector push-pull retangular e uma solução de cabo à prova de intempéries com classificação de IP67 e com capa resistente a raios UV para uso em ambientes internos, externos e severos. São compatíveis com a conectividade Ethernet Cat6A, usando uma interface de acoplamento da norma IEC 61076-3-124. Os recursos incluem (Figura 4):

  • Mecanismo push-pull de trava positiva
  • Fator de forma pequeno e leve
  • Disponível como kits de plugues termináveis em campo ou cabos de conexão pré-fabricados
  • Acopla com receptáculos industriais padrão IP20 ix

Imagem do conector de Ethernet industrial à prova de intempériesFigura 4: Esse conector de Ethernet industrial à prova de intempéries (conjunto preto) tem classificação IP67 e está em uma capa resistente a raios UV. (Fonte da imagem: Amphenol)

M12 para ambientes severos

A Amphenol oferece uma gama de soluções de produtos para ambientes severos, incluindo os conectores push-pull MPronto-12 M12. O plugue MPronto-12 é compatível com todos os soquetes M12*1.0 e está em conformidade com a norma IEC 61076-2-101 de qualquer fabricante. Eles oferecem uma maneira rápida e direta de modernizar o desempenho do sistema em aplicações como automação industrial, equipamentos pesados, veículos elétricos e equipamentos de manuseio de materiais, pois atendem às classificações de proteção contra ingresso IP67, IP68 e IP69K e são compatíveis com os códigos M12 A, B, D, K, L, S, T e X. Os recursos adicionais incluem:

  • Temperatura operacional de -20°C a +105°C
  • Economiza mais de 80% do tempo de instalação
  • O clique audível garante o acoplamento positivo
  • Menor do que os conectores push-pull M12 da concorrência, que exigem um par de acoplamento

D-sub com filtro

Os conectores D-sub de filtro FCE17 protegem a integridade dos sinais de dados filtrando a interferência de EMI conduzida e irradiada. Eles são projetados para os setores automotivo, industrial, médico, de comunicação de dados e de energia.

A filtragem fornecida excede o desempenho dos mesmos componentes de filtro montados na placa de circuito impresso (PCI) do sistema, e a inclusão dos componentes de filtro no conector reduz o tamanho e o custo da solução. Esses conectores com filtros se encaixam na pegada dos conectores padrões não filtrados e permitem modernizações simples do desempenho em EMI.

Vários capacitores de chip de baixa impedância (dielétricos NP0 ou X7R) em valores padrões de 50 picoFarads (pf) a 47000 pf estão disponíveis para atender a uma ampla gama de necessidades de filtragem. Valores de capacitância personalizados também estão disponíveis.

A tecnologia isolada contra tensões mecânicas da Amphenol produz conectores com capacidades superiores em choque mecânico e térmico. A tensão mecânica no conector ou nos contatos não resultará em rachaduras nos elementos do filtro nem na quebra da conexão elétrica. Além disso, as emissões de radiações via ar e fios da EMI externa e do dispositivo são desviadas para o terra, melhorando o desempenho da EMC.

Baterias substituíveis para drones e robôs

Os projetistas de sistemas de baterias para drones, robôs e sistemas de mobilidade elétrica em armazéns e fábricas podem usar as soluções de conectores de baterias substituíveis DURASWAP. Estão disponíveis em duas configurações de potência e seis de sinal; também são oferecidos projetos personalizados. Podem conduzir correntes contínuas de 15 a 70 amperes (A) com dimensionamentos de 10.000 ciclos de acoplamento.

O acoplamento cego é suportado com uma flutuação de ±2 milímetros (mm). A tecnologia FMLB (first-mate last-break) permite que a conexão de aterramento seja estabelecida antes das conexões de alimentação, e que a conexão de aterramento seja mantida até depois que as conexões de alimentação forem interrompidas. A bucha metálica para fixação do painel pode suportar altas cargas de torque para uma vedação IP eficiente do painel. Outros recursos incluem (Figura 5):

  • Pinos-guia para garantir o acoplamento adequado
  • Classificação IP67 quando acoplado e desacoplado
  • Materiais da carcaça com classificação UL94V-0
  • Faixa de temperatura operacional de -20°C a +90°C

Imagem dos conectores de energia que inclui a tecnologia FMLBFigura 5: Esses conectores de energia incluem a tecnologia FMLB e suportam acoplamento cego com uma flutuação de ±2 mm. (Fonte da imagem: Amphenol)

Conclusão

Este artigo analisou algumas considerações sobre a especificação de conectores para uso em ambientes severos e extremos. Em alguns casos, é necessário distinguir entre os testes de vibração USCAR-2 e LV214. Como cada vez mais sistemas estão sendo usados em ambientes externos, é importante reconhecer a diferença entre à prova de intempéries e à prova d'água e os vários níveis de desempenho à prova d'água. Por fim, as considerações das aplicações específicas podem incluir o uso da tecnologia FMLB em conectores de energia e da filtragem EMI integrada em conectores de dados de alta velocidade.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff has been writing about power electronics, electronic components, and other technology topics for over 30 years. He started writing about power electronics as a Senior Editor at EETimes. He subsequently founded Powertechniques, a power electronics design magazine, and later founded Darnell Group, a global power electronics research and publishing firm. Among its activities, Darnell Group published PowerPulse.net, which provided daily news for the global power electronics engineering community. He is the author of a switch-mode power supply text book, titled “Power Supplies,” published by the Reston division of Prentice Hall.

Jeff also co-founded Jeta Power Systems, a maker of high-wattage switching power supplies, which was acquired by Computer Products. Jeff is also an inventor, having his name is on 17 U.S. patents in the fields of thermal energy harvesting and optical metamaterials and is an industry source and frequent speaker on global trends in power electronics. He has a Masters Degree in Quantitative Methods and Mathematics from the University of California.

About this publisher

DigiKey's North American Editors