Simplifique o projeto do analisador de impedância de precisão com uma abordagem de sistema sobre módulo
Contributed By DigiKey's North American Editors
2024-09-10
Muitas aplicações exigem medições precisas de impedância, incluindo calibração de painéis sensíveis ao toque, caracterização de semicondutores, aceitação de lâminas de silício e testes de bateria. Os equipamentos de teste automatizados (ATE) para essas aplicações geralmente precisam medir a impedância em uma ampla faixa de frequência com alta precisão e sensibilidade.
O desenvolvimento de um dispositivo de medição de impedância personalizado para essas aplicações envolve vários desafios, inclusive o projeto de hardware, o desenvolvimento de software e os testes. Esses parâmetros requerem grande experiência em processamento de sinais analógicos e digitais e podem causar atrasos que podem comprometer o cronograma e o orçamento de um projeto.
Para contornar esses desafios, os projetistas podem selecionar um sistema sobre módulo (SOM) que pré-integra o hardware e o software essenciais necessários para medições de impedância de alta precisão. Esse módulo permite que os projetistas se concentrem em suas principais competências e no desenvolvimento de aplicações específicas, em vez de se preocuparem com as complexidades da tecnologia de medição de impedância.
Este artigo analisa brevemente os principais requisitos para a medição de impedância em ATE. Em seguida, apresenta um SOM de analisador de impedância adequado da Analog Devices Inc. (ADI) e demonstra como usar o módulo com sua placa de teste associada.
Requisitos para medição de impedância de precisão em ATE
O ATE para aplicações como calibração de painel sensível ao toque, caracterização de semicondutores, aceitação de lâminas e teste de bateria tem requisitos específicos que incluem:
- Capacidade de ampla faixa de frequência, geralmente de menos de 1 hertz (Hz) a megahertz (MHz)
- Alta precisão e consistência, normalmente 0,1% ou melhor
- Alta sensibilidade para medir pequenas alterações de impedância
- Velocidades de medição rápidas para testes de alta taxa de transferência
- A capacidade de lidar com uma ampla gama de valores de impedância, de micro-ohms (µΩ) a megaohms (MΩ)
- Capacidade de varreduras automatizadas e sequências de medição complexas
Vale a pena observar que os requisitos podem variar consideravelmente entre as aplicações. Por exemplo, a calibração do painel sensível ao toque pode exigir sensibilidade a alterações de capacitância na faixa de femtofarad (fF), enquanto a sensibilidade da aceitação de lâminas pode chegar à faixa de attofarad (aF).
Desafios do projeto de medição de impedância de precisão para ATE
O desenvolvimento de ATE para essas aplicações envolve experiência e recursos substanciais, o que pode levar a longos ciclos de desenvolvimento e altos custos de engenharia não recorrentes. Os desafios relacionados ao projeto de medição de impedância personalizada incluem o seguinte:
- Projeto de hardware complexo: A criação de front-ends analógicos de alta precisão capazes de fazer medições exatas em uma ampla faixa de frequência e impedância exige conhecimento especializado em processamento de sinais analógicos e digitais e atenção cuidadosa ao layout da placa de circuito impresso (pci) e aos detalhes de blindagem.
- Desenvolvimento sofisticado de software: A implementação de algoritmos de cálculo, calibração e compensação de impedância é complexa. O suporte a vários formatos de medição e varreduras automatizadas aumenta ainda mais a complexidade.
- Calibração e precisão: Atingir e manter alta precisão em diferentes condições de medição requer procedimentos de calibração sofisticados e técnicas de compensação.
Um módulo de avaliação pré-projetado, como o ADMX2001B da ADI, pode simplificar significativamente esses desafios. Esse SOM integra os principais componentes de um analisador de impedância de precisão em um formato compacto de 38,1 x 63,5 milímetros (mm). Conforme ilustrado na Figura 1, o módulo é conectado à placa de teste EVAL-ADMX2001EBZ, que vem com software de exploração de projeto e prototipagem rápida.
Figura 1: O módulo de medição de impedância ADMX2001B é conectado à placa de teste EVAL-ADMX2001EBZ. (Fonte da imagem: Analog Devices)
Embora o módulo não seja destinado a projetos de produção, o esquema, a lista de materiais (BOM), os arquivos Gerber e o firmware estão disponíveis. Isso permite que as empresas criem sua própria versão do módulo ou o integrem em um projeto maior. De qualquer forma, o projeto pré-dimensionado elimina muitas tarefas desafiadoras, permitindo que as empresas se concentrem em suas áreas especializadas.
A criação de um módulo é uma opção particularmente interessante, pois oferece aos desenvolvedores um caminho direto e econômico para dimensionar seu projeto. Ao adicionar recursos ou adaptar o projeto para diferentes casos de uso, os desenvolvedores podem manter o módulo como seu núcleo de projeto em vez de começar do zero.
Visão geral dos recursos e do desempenho do ADMX2001B
O ADMX2001B combina circuitos de sinal misto de alto desempenho e algoritmos de processamento avançados para medições precisas de impedância. O módulo oferece uma faixa de frequência versátil de CC a 10 MHz e uma alta precisão de medição de 0,05%. Ele abrange uma ampla faixa de resistência de 100 µΩ a 20 MΩ, capacitância de 100 aF a 160 F e indutância de 1 nanohenry (nH) a 1600 henrys (H). Pode realizar cada medição a uma taxa de 2,7 milissegundos (ms) e oferece 18 formatos de medição de impedância que atendem a várias aplicações e tipos de componentes.
Os recursos automatizados, incluindo varreduras multiponto e paramétricas e medições de resistência CC, permitem que o ADMX2001B execute sequências complexas e caracterização completa de componentes sem intervenção manual. As rotinas de calibração automatizadas, a memória não volátil e os recursos de compensação garantem a rastreabilidade e a confiabilidade da medida, além da eliminação de efeitos parasitas. O tamanho compacto do módulo com interfaces UART, SPI e GPIO permite fácil integração em sistemas de teste de alta densidade e equipamentos portáteis. Além disso, oferece suporte ao desenvolvimento nas plataformas Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi e Arduino, o que o torna adaptável a sistemas maiores ou aplicações personalizadas.
Esses recursos tornam o módulo adequado para uma ampla variedade de aplicações exigentes.
Visão geral da placa de teste EVAL-ADMX2001EBZ
Os desenvolvedores podem usar a placa breakout de avaliação e desenvolvimento EVAL-ADMX2001EBZ para explorar ideias de projeto com o ADMX2001B. Essa placa fornece acesso conveniente à funcionalidade do módulo e aos recursos:
- Conectores BNC que podem fazer interface com sondas e acessórios de teste de medidores comuns de indutância, capacitância e resistência (LCR)
- Interface UART que pode ser usada com cabos USB para UART para fazer a interface com o PC host
- Sinais de sincronização de gatilho e clock disponíveis por meio de conectores SMA que simplificam a conexão com equipamentos de teste padrão
- Barras de pinos no estilo Arduino que permitem ao usuário desenvolver código embarcado com placas como a SDP-K1
- Um jack de alimentação que aceita várias tensões de entrada de adaptadores de energia CA/CC que podem fornecer de 5 volts a +12 volts
O objetivo principal da placa de teste é fornecer uma demonstração do medidor de LCR. Para realizar essa demonstração, é necessário hardware adicional:
- Acessórios para medidores de LCR, como dispositivos de teste
- Acessórios de calibração, como conjuntos de resistores padrão
- Um medidor de LCR de bancada para verificação dos resultados da demonstração
A demonstração também requer software adicional:
- Drivers de porta COM virtual (VCP) que fazem com que o dispositivo USB apareça como uma porta COM adicional disponível para o PC
- Código Mbed da ADI que permite operações básicas, como calibração, usando a plataforma Arm® Mbed
- TeraTerm ou emuladores de terminal semelhantes que suportam códigos de escape ANSI usados para posicionamento do cursor e cor do texto
Usando a EVAL-ADMX2001EBZ para uma demonstração de medidor de LCR
A configuração da demonstração é um processo simples. As etapas básicas são as seguintes:
1. Instalação do hardware (Figura 2):
- Conecte o módulo ADMX2001B à placa de teste EVAL-ADMX2001EBZ.
- Conecte o cabo USB para UART (incluído) à placa e ao computador host.
- Ligue a alimentação usando o adaptador de energia incluído.
Figura 2: É mostrado um diagrama de blocos da instalação da placa de teste EVAL-ADMX2001EBZ. (Fonte da imagem: Analog Devices)
2. Instalação do software:
- Instale os drivers VCP.
- Instale o TeraTerm (ou um emulador de terminal semelhante).
3. Configuração básica (Figura 3):
- Abra o emulador de terminal e configure uma conexão serial.
- Use comandos para definir parâmetros de medição, como frequência, amplitude e polarização.
Figura 3: É mostrada uma captura de tela da interface do terminal ADMX2001B. (Fonte da imagem: Analog Devices)
4. Procedimento de calibração:
- O ADMX2001B requer um processo de calibração em três etapas.
- Depois de usar os comandos "calibrate open", "calibrate short" ou "calibrate rt", os projetistas devem seguir as instruções para realizar medições de circuito em aberto, curto e com carga, respectivamente.
- Padrões de calibração de alta qualidade devem ser usados para obter os melhores resultados.
- Após o processo, os coeficientes de calibração devem ser salvos na memória não volátil da placa.
5. Compensação de acessórios:
- Os projetistas devem realizar a compensação de acessórios para eliminar os efeitos parasitas ao usar dispositivos de teste.
- As funções de compensação de acessórios fornecidas no firmware podem ser usadas.
6. Verificação:
- Após a calibração, as medições são realizadas usando padrões conhecidos para verificar a precisão.
7. Medidas:
- O comando "z" deve ser usado para realizar medições de impedância.
- Para alterar o formato de medição, "display" é usado (por exemplo, "display 6" para impedância em coordenadas retangulares).
- Em seguida, os projetistas definem os modos de medição, faixas e outros parâmetros conforme necessário para a aplicação.
- Comandos como "average" (média) e "count" (contagem) podem configurar várias medições.
Conclusão
O projeto de equipamentos de medição de impedância envolve desafios significativos de engenharia, desde layouts complicados de pci até softwares complexos de processamento de sinais. Usando um SOM pré-dimensionado, como o ADMX2001B da ADI, os projetistas podem ignorar muitas dessas complexidades. Isso permite que eles se concentrem em seu valor exclusivo e, ao mesmo tempo, economizem tempo e custos e forneçam um caminho direto para a criação de futuros projetos derivados.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.