Seleção e otimização de baterias em dispositivos médicos

By Steven Keeping

Contributed By DigiKey's North American Editors

Selecionar a melhor bateria para um dispositivo médico portátil é tão importante quanto escolher o processador, o chip sem fio e a memória flash adequados. Uma má escolha da fonte de energia pode comprometer seriamente o desempenho de um produto bem projetado.

Como a tensão de qualquer tipo de bateria varia de acordo com parâmetros como carga elétrica, carga de consumo e temperatura, a regulagem é necessária para garantir uma tensão constante e confiável para o uso final.

Este artigo apresenta uma breve visão geral das químicas de baterias adequadas para dispositivos médicos. Em seguida, ele apresenta as opções de regulagem de tensão da Analog Devices e usa uma aplicação prática para mostrar como elas são aplicadas.

Compreensão das características da bateria

Os parâmetros a seguir influenciam a seleção da bateria para um produto médico:

  • Necessidade de uma bateria primária ou secundária (recarregável)
  • Tamanho da bateria, tensão, resistência interna, capacidade e energia específica
  • Eletroquímica da bateria
  • Regulamentos aplicáveis

As baterias primárias têm uma corrente de autodescarga menor do que as células secundárias. Isso as torna mais adequadas para sistemas com tempo prolongado entre os usos. A desvantagem é a necessidade de substituir e descartar a célula depois de descarregada.

As baterias secundárias são mais adequadas para aplicações com consumo de corrente relativamente alto. Em geral, elas são mais caras do que as células primárias, e a complexidade do sistema aumenta devido à necessidade de incorporar o circuito de carregamento.

As dimensões do sistema ajudam a determinar as limitações do tamanho físico da bateria, enquanto a vida útil desejada da bateria e o consumo médio de corrente do sistema ajudam a determinar a capacidade necessária. Uma energia específica maior (quilojoules por quilograma (kJ/kg)) permite uma bateria mais leve para um determinado armazenamento de energia.

A resistência interna da bateria dissipa energia. A eletroquímica, os materiais de construção do invólucro e as dimensões da bateria influenciam essa resistência. Além disso, as baterias compactas tendem a apresentar maior resistência interna do que as maiores. As baterias de lítio geralmente apresentam menor resistência interna do que as alcalinas, o que as torna adequadas para aplicações de alto consumo de corrente devido à dissipação da energia resultante. Durante a operação, a resistência interna de uma bateria varia de acordo com a taxa e a profundidade da descarga, a temperatura e a idade da bateria, entre outros fatores.

A tensão nominal de saída de uma bateria é determinada por sua eletroquímica. Por exemplo, uma pilha alcalina primária de níquel-zinco (NiZn) tem uma tensão nominal de 1,5 volts e uma energia específica de 720 kJ/kg (ou 200 watts-hora por quilograma (Wh/kg)). Uma bateria primária de óxido de manganês-lítio (LMO) tem uma tensão nominal de 3,0 volts e uma energia específica de 1008 kJ/kg (280 Wh/kg).

O zinco-ar e o óxido de prata (Ag2O) são outros eletroquímicos comuns. As baterias de zinco-ar são compostas por um ânodo de zinco, um separador de pasta eletrolítica e um cátodo de ar ambiente. Esse tipo é normalmente fornecido em um fator de forma de célula tipo moeda. Por causa de seu cátodo não metálico, a bateria de zinco-ar é leve e relativamente barata. Ela apresenta uma curva de descarga relativamente plana e uma tensão de saída nominal de 1,4 volts.

As baterias de Ag2O combinam um cátodo de prata e um ânodo de zinco. Elas têm uma tensão de saída nominal semelhante à das pilhas alcalinas de 1,55 volts, mas tendem a ser fornecidas com uma capacidade maior e uma curva de descarga mais plana. Essas baterias são geralmente mais seguras e têm vida útil mais longa do que as baterias de lítio com uma curva de descarga semelhante.

A Tabela 1 resume os vários tipos de baterias primárias.

Célula da bateria primária V mín. V nom. V máx. Energia específica
Alcalina 1,1 1,5 1,65 200 Wh/kg
Zinco-ar 0,9 1,4 1,68 400 Wh/kg
Li-manganês 2 3 3,4 280 Wh/kg
Dissulfeto de Li 0,9 1,5 1,8 300 Wh/kg
Óxido de Ag 1,2 1,55 1,85 130 Wh/kg

Tabela 1: São mostradas as tensões mínima, nominal e máxima e a energia específica para várias eletroquímicas de baterias primárias. (Fonte da imagem: Analog Devices)

A tensão da bateria diminui com a descarga. A Figura 1 mostra a tensão de saída de uma pilha alcalina AA com uma carga de corrente constante de 100 miliamperes (mA). A regulagem é necessária para garantir que a bateria ou pilha possa fornecer uma, ou mais tensões consistentemente estáveis para os componentes do sistema.

Gráfico da tensão da bateria que diminui à medida que a energia é drenadaFigura 1: A tensão da bateria diminui à medida que a energia é drenada. Este exemplo mostra a tensão de saída de uma pilha alcalina AA sob uma carga de corrente constante de 100 mA. (Fonte da imagem: Energizer)

As baterias para sistemas médicos estão sujeitas a normas como a ANSI/AAMI ES 60601-1. Os projetistas podem garantir que as baterias selecionadas atendam aos requisitos regulamentares trabalhando com um fornecedor respeitado.

Opções de conversão CC/CC para sistemas médicos alimentados por bateria

A regulagem de tensão corresponde à saída da bateria selecionada para vários requisitos de tensão de entrada do sistema. Por exemplo, pode-se esperar que uma bateria de 3 volts forneça 2 volts a um circuito e 1,1 volts a outro. A regulagem também pode ser usada para manter uma tensão constante e confiável à medida que a tensão da bateria diminui durante a descarga.

Há duas categorias principais de conversores CC/CC comerciais para regulagem de tensão: o regulador linear de baixa queda de tensão (LDO) e o regulador chaveado. Os LDOs são mais simples, mas tendem a ser menos eficientes e só podem abaixar (buck) a tensão da bateria. No entanto, um LDO se torna mais eficiente à medida que a diferença de tensão da entrada e saída diminui (a eficiência é proporcional a VOUT/VIN). O tamanho compacto, o preço mais baixo e a ausência de ruído da ondulação de tensão inerente aos reguladores chaveados são outras vantagens dos LDOs.

Os reguladores chaveados geralmente oferecem maior eficiência; alguns tipos podem aumentar (boost) e diminuir (buck) a tensão da bateria. As desvantagens dos reguladores chaveados são a complexidade do projeto, a possibilidade de interferência eletromagnética (EMI), o custo e a maior pegada na placa de circuito impresso (PCI).

(Consulte "Seleção do regulador correto para sua aplicação" e "Compreensão das vantagens e desvantagens dos reguladores lineares").

Um exemplo de um regulador buck chaveado altamente eficiente para aplicações médicas é o MAX38640AENT+ da Analog Devices. Esse dispositivo opera com uma entrada de 1,8 a 5,5 volts e fornece uma saída entre 0,7 e 3,3 volts. O regulador suporta correntes de carga de 175, 350 ou 700 mA com eficiências de pico de 96%. Ele também oferece 88% de eficiência em correntes de carga de até 10 microamperes (µA) (Figura 2). O chip é fornecido em um invólucro compacto ao nível da lâmina (WLP) de 6 pinos de 1,42 x 0,89 milímetros (mm) e em um invólucro µDFN de 6 pinos de 2 x 2 mm.

Gráfico do MAX38640 da Analog Devices demonstra boa eficiência em uma ampla faixa da corrente de cargaFigura 2: O MAX38640 demonstra boa eficiência em uma ampla faixa da corrente de carga, ajudando a prolongar a vida útil da bateria em sistemas médicos. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Exemplo de aplicação médica com bateria

Um eletrodo torácico de eletrocardiograma (ECG) com um tempo de funcionamento desejado de cinco dias é um bom exemplo de aplicação. O eletrodo é descartável, com uma bateria que não pode ser substituída. Ele apresenta conectividade Bluetooth Low Energy (LE) para transmitir sem fio os dados do ECG.

O eletrodo é baseado em um front-end analógico (AFE) de ECG MAX30001 e uma unidade de microcontrolador (MCU) MAX32655. Ele também possui um sensor de temperatura MAX30208 e um acelerômetro ADXL367B.

Como a aplicação é um eletrodo descartável, a bateria deve ser barata, totalmente vedada, pequena e leve. Esses requisitos tornam o fator de forma da célula tipo moeda uma boa opção.

A comunicação Bluetooth LE do sistema final e os diferentes modos de operação da MCU MAX32655 exigem altas correntes, o que torna os produtos químicos LMO e Ag2O adequados. A LMO tem uma tensão de saída nominal de 3,0 volts e uma energia específica duas vezes maior que a de Ag2O. A LMO pode ser fornecida em um fator de forma conveniente da célula tipo moeda CR2032 com capacidade de até 235 miliamperes-hora (mAh). A de Ag2O tem uma tensão de saída nominal de 1,55 volts, e o maior fator de forma da célula tipo moeda disponível é a bateria SR44W com capacidade de 200 mAh.

O perfil de carga do eletrodo torácico de ECG é estimado em cerca de 45 mAh por dia: 45 x 5 dias = 225 mAh. Isso está dentro da capacidade da bateria LMO de 235 mAh, mas além da capacidade da célula de Ag2O de 200 mAh. A bateria LMO é, portanto, a melhor opção para essa aplicação médica.

Projeto do circuito de regulagem de tensão

Para a regulagem de tensão, o projetista pode usar a saída nominal de 3 volts da bateria LMO como entrada para três reguladores buck chaveados MAX38640.

Dois desses reguladores podem alimentar as entradas analógicas e digitais do MAX30001. Ambos exigem uma alimentação entre 1,1 e 2 volts e demandam uma corrente bem dentro da capacidade do regulador.

Outro regulador MAX38640 alimenta a MCU, o sensor de temperatura e o acelerômetro. A MCU requer uma entrada de tensão mínima de 2 volts, o sensor de temperatura tem um requisito mínimo de 1,7 volts e o acelerômetro tem um requisito mínimo de 1,1 volts. O consumo de corrente dos três dispositivos está bem dentro da capacidade do regulador. A Figura 3 mostra um esquema do projeto da fonte de alimentação que aumenta a vida útil da bateria para cinco dias.

Diagrama do projeto da fonte de alimentação para um eletrodo de ECG com uma MCU, um sensor de temperatura e um acelerômetroFigura 3: No projeto da fonte de alimentação para um eletrodo de ECG com uma MCU, um sensor de temperatura e um acelerômetro, três reguladores buck chaveados eficientes aumentam a vida útil da bateria para cinco dias. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Conclusão

Vários fatores influenciam a escolha da bateria para dispositivos médicos. Para maximizar a vida útil da bateria e garantir que os CIs sensíveis recebam uma alimentação de tensão estável e sem ruídos, a saída da bateria deve ser regulada por LDOs ou conversores chaveados. Muitos módulos comerciais estão disponíveis para cada categoria, e a seleção é principalmente uma compensação entre eficiência, custo e complexidade do projeto.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Steven Keeping

Steven Keeping

Steven Keeping is a contributing author at DigiKey. He obtained an HNC in Applied Physics from Bournemouth University, U.K., and a BEng (Hons.) from Brighton University, U.K., before embarking on a seven-year career as an electronics manufacturing engineer with Eurotherm and BOC. For the last two decades, Steven has worked as a technology journalist, editor and publisher. He moved to Sydney in 2001 so he could road- and mountain-bike all year round, and work as editor of Australian Electronics Engineering. Steven became a freelance journalist in 2006 and his specialities include RF, LEDs and power management.

About this publisher

DigiKey's North American Editors