Primeiros passos com a placa microcontroladora multinúcleo Raspberry Pi Pico usando C
Publish Date: 2023-06-07
Usando a placa de desenvolvimento Raspberry Pi Pico para a MCU RP2040, os desenvolvedores podem colocar os aplicativos em funcionamento rapidamente.
Como proteger projetos de IoT industrial de acordo com as normas de segurança ISA/IEC
Publish Date: 2022-12-16
Os projetistas podem atender às normas de segurança ISA/IEC para proteger sistemas de IoT industrial, usando microcontroladores NXP e elementos seguros.
Squeeze FIPS-186 Authentication into Tiny Spaces with the DS28E30 1-Wire ECDSA Secure Authenticator
Using a tiny 1-Wire ECDSA IC you can quickly and efficiently implement advanced FIPS-186 authentication in extremely space-constrained embedded applications.
Os requisitos de segurança e baixa potência dos projetos de IoT baseados na borda, podem ser atendidos eficazmente usando o microcontrolador EFM32 da Silicon Labs.
Acelere o projeto do Sistema de Reconhecimento de Visão com as MPUs da série Renesas RZ/V2
Publish Date: 2022-09-29
Usando as MPUs Renesas RX/V2, os projetistas podem acelerar muito os sistemas de reconhecimento de visão usando o acelerador de hardware DRP-AI.
Machine Learning Novices and Experts Have a Lot to Like About the STM32 Ecosystem
There are many tools and platforms to accelerate machine learning at the edge. Novices and experts alike can find a lot to like within the STM32 ecosystem.
Como executar um modelo de aprendizagem de máquina "Olá mundo" em microcontroladores STM32
Publish Date: 2022-08-18
Explore rapidamente e comece a utilizar as aplicações de aprendizagem de máquinas no microcontrolador STM32.
A segurança para sistemas embarcados é complexa, mas não precisa ser difícil de implementar; uma olhada no microcontrolador PSoC 64 e suas ferramentas mostram o porquê.
Introduction to the OpenMV camera.
There are three main use cases for tinyML at the edge; keyword spotting, image recognition, and predictive maintenance. Here’s why.
Here’s a guide on to how to rapid prototype using MicroPython on the low-cost Raspberry Pi Pico using rshell.
Explore rapidamente e comece a detectar movimentos usando os sensores Microchip ATtiny1627 Curiosity Nano e PIR.
There are at least three security features designers need in a microcontroller intended for embedded systems to avoid being hacked.
Coloque as aplicações do motor BLDC em funcionamento de forma rápida e eficiente usando o A4964KJPTR-T, um CI dedicado para acionamento de motores.
Como fazer um protótipo rápido e simples de dispositivos conectados ao IoT usando o nó IoT do kit Discovery B-L4S5I-IOT01A da STMicroelectronics.
The B-L4351-IOT01A STM32L4S5I is a development board that provides support for a wide range of applications across cutting-edge applications.
Como simplificar a execução de atualizações de firmware IoT OTA no microcontrolador ESP32 da Espressif Systems e módulos associados e ESP-IDF.
Digital isolators could have saved my test equipment, so here’s how to use them to protect yours when circuitry misbehaves or you make a wrong connection.
A small oddity in telemetry data from the A4964-based BLDC controller showed the importance of double-checking those datasheets when programming registers.
Projetistas e entusiastas podem reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento ao utilizarem ferramentas e técnicas de depuração profissionais para dispositivos IoT.